This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:请查看原理图。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597492/iso1042-please-review-the-schematic

器件型号: ISO1042
主题中讨论的其他器件: ISO1430

你(们)好

请查看随附的原理图。 下面列出了应用的 IC、我们恳请您确认可查看哪些 IC。
 
零件-
ISO1042BDWVR×2 (U3/U4)
ISO1430 (U6)
ISO1640BDR (U25)
ISO7740FQDWRQ1 (U10)  
ISOM8113DFGRQ1 (PC10/PC3/PC4)
 

 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    感谢您联系我们。 我很高兴看到原理图中有如此多的 ISO 器件。  

    我检查了每个器件、看起来每个器件都遵循了标准原理图指南。 我不希望出现任何问题。 迁移到布局时、请确保每个电容器尽可能靠近电源引脚放置。

    如果您有任何具体问题或疑虑、请跟进。

    此致、   
    Andrew