This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432 引脚配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597661/isow1432-isow1432-pin-configuration

器件型号: ISOW1432

尊敬的 TI:
我有几个关于 ISOW1432 引脚的问题:


引脚 D(引脚 2)是否在内部上拉?
如表 7-1 所示。 引脚功能、未提及内部上拉、但在第 10.8 节器件 I/O 原理图中、它似乎通过上拉电阻器连接到 VIO。

如果未使用引脚 D(引脚 2)和 DE(引脚 3)、是否可以将其保持未连接状态?
具体来说:

DE(引脚 3):保持未连接状态
D(引脚 2):保持未连接状态

请确认此方法是否可接受。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masanobu:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    1.pin D (pin 2) 是否在内部上拉?
    如表 7-1 所示。 引脚功能、未提及内部上拉、但在第 10.8 节器件 I/O 原理图中、它似乎通过上拉电阻器连接到 VIO。[/报价]

    是的。


    [引述 userid=“227388" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597661/isow1432-isow1432-pin-configuration

    如果未使用引脚 D(引脚 2)和 DE(引脚 3)、是否可以将其保持未连接状态?
    具体来说:

    DE(引脚 3):保持未连接状态
    D(引脚 2):保持未连接状态

    [/报价]

    是的、这是可以接受的、但不建议这样做。 由于 DE 在内部被拉至低电平、驱动器会自动禁用、因此是的功能它可以保持悬空。

    但是、由于这些引脚具有弱内部下拉电阻、这在嘈杂的环境中可能没有那么有效。 因此、我们始终建议从外部将 DE 拉低、以便在这些引脚上发生随机噪声耦合的情况下实现可靠性。

    此致
    Varun