This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1643:ISO1643

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, ISO1643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597228/iso1643-iso1643

器件型号: ISO1643
主题中讨论的其他器件: INA236

尊敬的团队:

 

我有稳定的 INA236、其等离子体 VOL = 0.6 至 0.8。

我计划将 ISO1643 与 INA236 配合使用。 这是什么?

[VCC 为 5V]主机<-->(SIDE1) ISO1643 (SIDE2)<--> INA236 [Vcc 和 VS 为 5V]

主机:ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL(实际值)=0.1V

ISO1643 (SIDE1):ViL=0.48V、VOL =0.57 至 0.71V

ISO1643 (SIDE2):ViL=0.3*Vcc (1.5V)、VOL = 0.4V

INA236:Vil = 0.4V、VOL = 0.3V

 

此致、

Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masami:

    感谢您的联系。

    我不明白你在这里的确切担心。 您能否在问题陈述中详细说明?

    如果它在逻辑兼容性方面、则无论您使用哪个器件、根据数据表编号、接收器件的 VILT (min) 都应始终高于发送器的 VOL (max)。

    如果上述标准与主机、ISO1643 和 INA236 数据表中的标准不匹配、则无法保证实现可靠的通信。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我目前正在设计一个将 INA236 与主机隔离的电路。

    当我使用的 ISO 规格为以下规格(侧 1 面向 INA236 器件)时、我无法与 INA236 器件通信。

    当我使用的 ISO1643 的侧侧 1 面向 INA236 器件时、也无法进行通信。

    我认为这是直流特性 (VOL 和 VIL) 不匹配造成的。

    如果 ISO1643 的侧 2 为 INA236 侧、是否会解决直流特性的不匹配问题? 我计划在 Vcc = 3.3V 和 5V 的两种应用中使用它们。 (我认为也需要考虑交流特性,但我想首先解决直流特性问题)

    ■Ω INA236

    ■ISO1643

    ■ISO1643 SCL1(低电平=0.456V)

    ISO1643 SCL1

    注: 我亦曾就此问题谘询。

     TCA9511A:INA236 的 I2C 电平转换器 IC 选择

    最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masama:

    感谢您的详细意见。 这也让我清楚地看到了画面。

    如果 ISO1643 的 2 侧是 INA236 侧、是否会解决直流特性中的不匹配问题?

    是的、这很适合按照数据表进行操作。


    确保主机 SIDE1 连接的操作相同。 主机的 VILT (min) 应高于 ISO1643 的 VOL1 (max)、即 0.71V。

    此致
    Varun