This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640 至 TPS23882B I2C 缺陷

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1597243/iso1640-iso1640-to-tps23882b-i2c-defect

器件型号: ISO1640
主题中讨论的其他器件: TPS23882BTPS23882

您好、

我们使用 ISO1640B 来隔离 TPS23882 的 I2C 接口。 为此、TPS23882B 侧的 SDAI 和 SDAO 短路、并且此信号连接到 ISO1640B 的 SDA2 引脚。 SCL 从 TPS23882B 直接路由到 ISO1640B。 在 SCL1/SDA1 侧、连接了控制器。

虽然 I2C 信号通过隔离器(使用示波器进行测量)、但我们无法找到 TPS23882B。 您是否知道问题可能是什么?

SLVUBQ3 提供的原理图中使用了略微不同的设置来实现隔离。

提前感谢。

最好的、Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除隔离器并使 I2C 信号和接地端短接可以解决该问题。 似乎在隔离式 PoE PSE 侧连接 SDAI 和 SDAO 无法正常工作。  SLVUBQ3 上的解决方案已成功测试、因此我们将在下一个版本中实现该解决方案。