This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:什么's TI 解决方案与 ADI ADM3620 引脚对引脚兼容?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1594926/isow7721-what-s-ti-solution-p2p-with-adi-adm3620

器件型号: ISOW7721

尊敬的先生:  

ADI ADM3620 的 TI 解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    ADM3620 是一个 监控电路、用于监控基于微处理器的系统中的电源电压电平和代码执行完整性。

    这与 ISOW 器件无关、而隔离论坛不是要求为这些产品提供 P2P 的合适场所。 请浏览 TI.com 产品页面以查找最合适的产品系列、并发布该产品的 e2e 帖子、以便将您的问题直接发送给 TI 的合适专家。

    关闭此主题。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    什么是分立式解决方案?

    ISO164x+UCC?

    此外、SIDE1 VOL <= 0.4V。  

    解决方案是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    同样、这也不是查询看门狗复位器件的合适论坛。

    但是、ISO164x 是一款隔离式 I2C 器件、与  ADM3620 功能截然不同。  但是、如果客户想要在其系统中实现 I2C 协议、则可以使用该协议。

    请具体说明您对设备的查询 — UCC 在此处指的是什么设备。 请针对具有特定器件型号的 UCC 器件提交不同主题、因为隔离论坛不是查询这些器件的合适位置。

    此致
    Varun