This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:设计方案

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1595240/sn6505b-q1-design-scheme

器件型号: SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B

您好的团队、

SN6505B-Q1 是否支持 VIN=5V 和 VOUT =3.3V 的设计? 如果是、您能提供设计解决方案吗?

BR、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    SN6505B-Q1 支持 Vin = 5V 和 Vout = 3.3V。 我已经在表格中列出了它们。 您也可以在数据表中找到相同的详细信息。

    针对器件进行优化的推荐的隔离变压器

    匝数比

    V x T (Vus)

    Application“

    订单号

    这种规格

    优势

    1.23:1±2%

    11.

    5V→3.3V、100mA、SN6505B/D-Q1

    750313710.

    Wurth Electronics /Midcom

    是的

    1.3:1±2%

    10.8.

    5V→3.3V、1A、SN6505B/D-Q1

    750316030

    Wurth Electronics /Midcom

    否

    1.3:1±2%

    11.

    5V→3.3V、100mA、SN6505B/D-Q1

    750313638

    Wurth Electronics /Midcom

    否

     

    您可以参考 Sn6505x EVM (https://www.ti.com/tool/SN6505BEVM) 和 详细设计过程 未在数据表中列出。

    谢谢、

    Prateek Verma