This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044DFMR 隔离式 CAN FD 收发器 IC 观察引脚为附加电路提供额外电流消耗。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1595763/isow1044-isow1044dfmr-isolated-can-fd-tranceiver-ic-visoout-pin-extra-current-consumption-to-additional-circuit

部件号: ISOW1044

您好、

我们计划将 ISOW1044DFMR 隔离式 CAN FD 收发器用于 CAN 应用。 我有一个关于 Visoout 引脚加载相关的问题。 我是否可以为 RS232 Ic 及其隔离器使用此 VsiOout 电源。 有关电流消耗的详细信息、请参阅以下内容。

SI8642BB-AS1 — 隔离器 IC - 4.6mA

MAX3232EUE - RS –232 收发器 IC - 2mA

 

此致

Shiva Kumar T N.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiva、

    感谢您的联系。

    ISOW1044 能够通过 VISSOUT 引脚提供高达 20mA Iout 的电流。  

    因此、应满足上述 6.6mA 的电流要求。

    此致
    Varun