This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:总线电压最大值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1599401/isow1044-bus-voltage-max

部件号: ISOW1044

尊敬的团队:

关于输出侧、什么是 最大总线电压 CANH 和 CANL?
数据表提到了不同的电压电平、但我的 CAN 输出电压为 5V 差分端。 根据总线电压、需要选择合适的 TVS 二极管。

image.png

此致、
Rami。