This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760-Q1:ISO6760 SPI 最大数据速率

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601908/iso6760-q1-iso6760-spi-max-data-rate

器件型号: ISO6760-Q1

您好、先生、

在 ISO67xx 数据表中、该值为最大值 数据速率为 50MHz。但传播延迟为 11ns。
最大值是多少 我使用 ISO67xx 作为隔离器时的 SPI 速度。如果我将其与 12.5Mbit SPI 配合使用、您认为它可以正常工作吗?

提前感谢
此致