This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720-Q1:分别使用 3.3V 和 5V 为初级和次级供电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602309/iso7720-q1-powering-the-primary-and-the-secondary-with-3-3v-and-5v-respectively

器件型号: ISO7720-Q1

我们可以在 ISO7720-Q1 IC 中为初级侧提供 3.3V 电压、为次级侧提供 5V 电压吗? 数据表中确实提到了 2.25V 至 5.5V 电平转换。 请确认相同内容。