This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:2 通道 SMBus 双向隔离器主题

Guru**** 2967220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602093/iso1644-2-ch-smbus-bi-directional-isolator-topic

器件型号: ISO1644
主题中讨论的其他器件: TCA9800

尊敬的 Sirs:  

目前、我的项目需要查找新的双向+隔离器应用、并提供如下所列的产品要求:

(1) 接口:SMBus (SCL 和 SDA) 和 GPIO、用于 2 通道双向  

(2) 电压:1 侧支持 1.8V 电压、2 侧支持高达 5.0V 电压  

(3) VOL(低电平输出电压):不能超过 0.4V(越低越好)、1 侧和 2 侧均接受最高 0.4V  

请检查一下、除了这些设计要求之外、TI 是否会推荐任何隔离器(双向 SMBus 接口)?! 很多次!!

BRS

作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    感谢您的联系。

    目前、我们没有双向 GPIO 隔离器解决方案。 只有 SCL、SDA 可用作 I2C 应用的双向通道。

    此外、支持的最小 VCC1 为 3V、我们还没有 1.8V 运行的解决方案。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    复制它、我们首先重点讨论 SCL、SDA 接口。  

    当前项目 VCC1 为 3V、VCC2 高达 5.0V 的设计要求;也遵循上述 VOL 提到的最大限制。 是否有可在此处推荐的 TI 隔离器解决方案?  

    BRS

    作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niel:

    感谢您的澄清。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:  

    明白了、我将一如既往地等待各位反馈、并再次按照以下列表分享 SMBus 隔离器设计要求:  

    (1) VCC1 为 3.0V、VCC2 为 5.0V  

    (2) VOL:两侧 (VCC1 和 VCC2) 的最大值为 0.4V  

    BRS

    作者:Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niel:

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    VOL1 (min) 为 0.57V、大于 0.4V。 SIDE1 和控制器/主器件之间需要对 I2C 缓冲器(例如 TCA980x)感兴趣、这将使 CPU 看到的 VOL 关闭。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您的更新、VOL1 > 0.4V 的结果点与我之前的调查相同、因此我将当前修订图分享为图片。  

    由于 VOL1 无法提供所需的 0.4V 电压、因此在侧 1 和 CPU 之间添加 I2C 缓冲器/中继器(标记为黄色)  

    对于这种黄色、TI 是否有任何建议可在此处提出?  

    =>我看到了这些 TI MPN ( TCA4311DGKR、TCA4307DGKR、TCA9511ADGKR ) 可能满足设计要求。  

    =>您同意实施这些解决方案吗? 很棒的酒店、很棒的酒店!

    BRS

    作者:Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我已经推荐了上面的 TCA9800。 您可以使用它。

    总的来说、可以使用上述解决方案图。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    复制该内容、总线缓冲器/中继器部分将深入讨论 LOCAL_FAE、选择使用哪一种 BOM 成本更好。 太多了!!

    BRS

    作者:Neil