This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:如果 CANH/CANL 直接缩短到 GND、ISO1042 是否会损坏?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602607/iso1042-will-iso1042-be-damaged-if-canh-canl-is-directly-shorten-to-gnd

器件型号: ISO1042

你(们)好

ISO1042 具有 CAN 总线短路电流限制和热分流功能、因此 ISO1042 不会损坏即使当拓扑< 80°C 时 CANH 或 CANL 直接短接到 GND、这是正确的吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    根据 ISO (ss) 数据表中的规格(短路电流)、您提到的上述条件可保证器件安全、直至达到 125°C。

    因此、在 80°C 时、CAN 总线上的短路情况下 ISO1042 完全不会损坏。

    此致
    Varun