This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 交叉测试失败、引脚 7 和 8 的电阻增大。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602604/iso1050-iso1050-cross-test-failed-and-the-resistance-of-pins-7-and-8-increases

器件型号: ISO1050

尊敬的 TI 团队:

我们最近购买了 ISO1050DUBR、DC22+和 DC25+。

DC22+正常显示。 但是、25+引脚在引脚 7 和 8 处的电阻增加。

我们发送这些芯片进行去耦、它们都是 TI 原厂器件。 但是、我们发现 22+和 25+芯片的内部键合材料与晶圆不同。 这可能是 25+芯片发生故障的原因吗? 但我们在官方网站上找不到 PCN 更改文件。 这是我的错。 请帮助我检查此问题、因为我可能需要调整软件兼容性。 谢谢你。