This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:变压器选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601284/sn6507-q1-transformer-selection

器件型号: SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

您好:

我们计划使用带有 750313638 的 SN6507 来配置以下内容。

输入范围:4.5V 至 6.5V

输出范围:4.5V 至 6.5V

开关频率:400kHz

负载电流:0.25A

我们可以使用上述配置吗、请告诉我们您的评论。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您的联系。  

    请告诉我们典型输入和输出电压是多少。 (例如 5V -> 3.3V)

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:

     希望你做得好。。。

     请查找以下详细信息。

     输入电压:最小值为 4.5V、典型值为 5V、最大值为 6.5V

     SN6507 转换器电压:5V

     LDO 输出电压:3.3V

    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    此致、

    Pavan Kumar。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您提供相关信息

    我想您可以 使用具有 750313638 变压器的 SN6507。 它应该适合您的应用。

    谢谢、

    Prateek