This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:平面变压器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603859/sn6501-planar-transformer

器件型号: SN6501

您好:

我的客户将 SN6501 与常规变压器搭配使用、并考虑更改为平面变压器。

这是第一次考虑为它们使用平面转染剂。
那么他们想知道、将其与 SN6501 配合使用有任何限制。
是否有任何差异或特殊考虑?

平面变压器基本上可以在任何 DC/DC 转换器 IC 中使用吗?

此致、
Oba  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    我想它们可以使用平面变压器。 它有望正常工作。 遗憾的是、TI 没有任何使用平面变压器和 SN650x 系列的参考设计。

    此致、

    Prateek