This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:iso1540 与更高版本的 iso1640

Guru**** 2933230 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603112/iso1540-iso1540-vs-newer-iso1640

部件号: ISO1540
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

您好:

是否可以与熟悉 ISO1540 与 ISO1640 的人交谈?  我们以前使用的是 ISO1540、但这是一种搭配电池的热应用、我想知道是否应该切换到 ISO1640。  尽管存在一些 ESD 问题、但我们不知道当前设计存在任何具体问题。  我想更具体地了解推动 ISO1640 设计的 ISO1540 是否存在已知故障问题。  注:VCC2 的电源来自热插拔电池。  我还想了解如果 2 侧未通电、ISO1540 下拉 1 侧总线是否有任何问题。  我没看到这种情况、但我认为数据表中没有具体讨论这种仅 1 侧供电的模式。

此致、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    感谢您的联系。

    ISO1640 是 ISO1540 下的新一代器件 支持热插拔、在 SIDE1 上具有更好的 ESD 等级、更低的失调电压并具有更好的价格。

    我想更具体地了解 ISO1540 是否存在推动 ISO1640 设计的已知故障问题。

    抱歉、我们无法根据您应用的热插拔要求披露 ISO1640 背后的确切驱动决策和设计细节 ISO1640 应该是这里的明确选择。


    我还想了解在 2 侧未通电的情况下、ISO1540 下拉 1 侧总线是否有任何问题。

    我不理解此处的具体问题范围、但如果 Side2 断电、则在 SIDE1 上执行的任何操作都不会反映在 Side2 上、因此应该可以。  

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varun

    是否能够提供有关 ISO1540 部件的已知失效模式的任何信息?  是否已编写过任何 FA 报告以解释已知故障模式的示例?

    此致

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Jeremy、这里没有已知的故障模式可供共享。

    ISO1540 还可以、但它是一款不支持热插拔的旧器件、仅此而已!

    因此、我们在这里建议使用 ISO1640、如果您对此有疑问、敬请告知我们

    此致
    Varun