This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:GNDIO 和 GND1 之间是否必需连接?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603520/isow1432-connection-between-gndio-and-gnd1-mandatory

器件型号: ISOW1432

尊敬的专家:

客户正在考虑在其设计中使用 ISOW1432。

应用:
我想通过 3.3V 为 IO 引脚 (V_IO、GNDIO) 和通过 5V 为电源引脚 (VDD、GND1) 供电。 我想将 GNDIO 和 GND1 保持分离。

这是可能的吗? 任何建议都值得高度赞赏。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    GNDIO 引脚和 GND1 引脚需要在 PCB 上短接、但这并不意味着也需要短接两个电源的电源接地端。  客户可以使用铁氧体磁珠将 GND1/GNDIO 短路与两个电源负极短路

    有关参考连接、请参阅数据表中的第 11.2 节:  

    此致
    Varun