This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:原理图审阅

Guru**** 2910530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, ISOW1044, ISO1050, BQ76952, BQ25756, BQ34Z100, BQSTUDIO, USB2ANY, UCC33421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603048/iso1050-schematic-review

器件型号: ISO1050
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ25756、TPS26750、 BQ34Z100BQSTUDIO、USB2ANY、ISOW1044、 UCC33421-Q1

大家好!

我非常感谢 TI 专家为 ISO1050 CAN IC 提供原理图审查。  

该应用是同一 PCB 上的 BMS + USB PD 充电器。 BMS IC 为 BQ76952、充电器为 BQ25756 + TPS26750。

应用要求:

  • 必须接受 13s2p 32.5~54.6 V 的锂离子电池组
  • 必须能够以 240W 的最大 USB PD 为电池包充电。
  • 必须能够为所有 USB-240W 供电 PD。
  • 必须能够通过 CAN 与外部 MCU 通信。
  • 只能在 0~60°C 的温度范围内启用充电。
  • 40mA 的最小电芯均衡电流。

该电路设计为有一个 MCU 通过 I2C 与 BMS IC BQ76952、电量监测计 BQ34Z100 和 USB PD TPS26750 进行通信、以监控 IC 的状态并设置其寄存器。
该 MCU 还通过隔离式 CAN 与外部 MCU 通信、以提供状态信息。
我有用于 MCU、BMS I2C 总线和充电器 I2C 总线的调试连接器。
我计划在开发过程中使用 USB2ANY 适配器连接到 BMS BQ76852 IC 和充电器 BQ25756 + TPS26750 IC、以监测状态并使用 BQStudio 软件配置寄存器。

请告诉我您对 ISO1050 IC 或设计的任何其他方面的评论。 我会感谢所有可以帮助我改进的东西。

我附上了 PDF 的原理图和 Altium 工程的.zip 文件。

感谢您发送编修。

Samo

260105 SCH v01.pdf 

260105 BMS V01 TI e2e.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、  

    感谢您联系我们并提供设计文件。 ISO1050 的原理图看起来很好、预计不会有问题。 在我的评论中,我注意到 CA-IS3115AW 被用于隔离电源。

    TI 还有其他可 使用的类似器件、例如 UCC33421-Q1。 我们还提供 ISOW1044、这是我们具有集成隔离式 DC/DC 转换器的隔离式 CAN、可在单个封装中实现完整的隔离式收发器解决方案。

    我将继续介绍 Altium 项目。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您查看我的原理图。 我将查看您的建议元件。 如果您对该设计有任何其他意见、敬请谅解。

    此致、

    Samo