This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044 通过 2 板进行长距离传输检查

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601423/isow1044-isow1044-long-distance-transmission-through-2-boards-check

部件号: ISOW1044

尊敬的先生:  

我的客户正在清除承运商上的 ISOW1044。 但是、CAN 信号需要通过电缆传输到终端设备板。 目前、电缆长度未经终端客户确认和确定。  

 

ISOW1044 是远距离传输吗? (EMI,浪涌,信号失真等)

会有什么问题?

建议的最大电缆长度限制是否存在?

 

请提供有关长距离传输的指南或任何参考设计。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    请给我们更多的时间来审查和回复,因为假日季。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    新年快乐、有什么更新吗?

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我将介绍这一主题。

    我不确定您是否不熟悉 CAN、但请了解、符合数据表中提到的 CAN 的 ISO 11898 标准也决定了电缆长度和相关的速度限制。 建议您熟悉 ISO 11898 标准、以便将来向客户响应 CAN 相关问题。

    请参阅本应用报告的第 4.1 节、了解总线长度与信令速率间的关系: 控制器局域网物理层要求

    有关更实际的设计问题、请参阅该特定应用手册(您更感兴趣的是第 6 节和第 10 节): 有关隔离式 CAN 总线设计的热门设计问题(修订版 B)

    请浏览这些配套资料、告知我们客户是否仍有任何问题。

    此致
    Varun