This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 交叉测试问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602609/iso1050-iso1050-cross-testing-problem

器件型号: ISO1050

尊敬的 TI 团队:

ISO1050DUBR、DC22+和 DC25+。 我们使用这两批芯片进行了交叉测试。

DC22+正常显示。 但是、25+引脚在引脚 7 和 8 处的电阻增加。

我们发送了这些芯片进行去耦。 但是,我们发现内部粘接材料不同。 这是否就是 25+芯片未通过交叉测试的原因? 但我们在官方网站上找不到 PCN 更改文件。 这是我的错。 请帮助我检查此问题、因为我可能需要调整软件兼容性。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrine、  

    感谢您联系我们。 我知道您已经观察到两批 ISO1050 之间存在差异。 您能否提供或确认以下详细信息?

    1. 确认这两款器件均是从 TI.com 或授权供应商处购买的。  反假冒|质量政策和规程|德州仪器 TI.com
    2. 在两批次器件的卷带/封装上附上封装标签的图片。  
    3. 附上两个器件顶部和底部标识的图片(如果可能,我知道它们已去硫化)
    4. 提供了一个原理图来显示 ISO1050DUBR、DC22+和 DC25+连接到的连接方式。  
    5. 还请包含电阻测量值、以及从 PCB 上拆除时如何测量这些测量值。  

    此致、
    Andrew