This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:您可以帮助推荐符合 ISO26262 或 IEC61508 标准的类似器件吗?

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISOM8110-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603001/iso1211-could-you-pls-help-recommend-a-similar-device-which-supports-iso26262-or-iec61508-standard

器件型号: ISO1211
主题中讨论 的其他器件:ISOM8110-Q1

尊敬的专家:

客户希望使用 ISO1211DR、因为它只能支持电压和电流同时满足其要求、所以它会更改状态。 但它应该支持 ISO26262 或 IEC61508 标准、ISO1211 不通过这两个标准。

您能否帮助推荐与 ISO1211 类似并支持 ISO26262 或 IEC61508 标准的器件? 谢谢。

BR、

Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Skylar,  

    感谢您联系我们。 ISO26262 和 IEC61508 是系统级功能安全标准。 据我所知、ISO1211 无法自行“通过“功能安全、因为需要对整个系统进行功能安全评估。 ISO26262 专门用于汽车系统、不适用、因为 ISO1211 目前仅是工业器件。   

    您是否希望获得能够通过 AEC-Q100 标准的 ISO1211? 目前、ISOM8110-Q1 同时支持电压和电流输入并且符合汽车标准、这是否适合客户?  

    如果我误解了问题或客户的目的、请告诉我。