This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:推荐的串联电阻

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602512/iso1432-recommended-series-resistor

器件型号: ISO1432

尊敬的专家:

对于 ISO1432BDW、您是否可以 在 RS422 线路上推荐串联电阻器以实现最大 921600 波特率?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    ISO1432 将是符合上述说明的理想器件。 下面的数据表截图提供了很好的比较表。  

    如需更多信息、请跟进。  

    此致、
    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    只需澄清  ISO1432 的查询:

    您能否确认并建议此器件在 921600 波特率下需要多大的串联电阻和端接电阻值?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    ISO1432 差分对的串联电阻大于 54 欧姆。 如果客户在两个节点上使用端接、则最好使用两个 120 欧姆端接、并联电阻为 60 欧姆。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我在 Rx 线路上有一个 120 Ω 端接。 我一直在问 每条数据线上的串联电阻、是否需要这种电阻? 100 欧姆电阻器、如下共享 波特率最高为 921600。 此外、如果线路上没有串联电阻会怎么样?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:  

    感谢您的澄清。 R105- R108 系列电阻器不需要运行、并被视为可选元件。 但是、100 Ω 的电阻对于该设计来说过高。 此类串联电阻器有时用于衰减或减少总线上所需的单个噪声。  

    如果 TVS 钳位电压高于收发器总线引脚的指定最大电压、A 和 B 总线上的串联电阻器会限制收发器看到的剩余钳位电流。 这些电阻器的阻值通常非常低 (~10 –20Ω)、选择这些电阻器时应能适应适当的功率级别。    有关更多详细信息、请参阅 2.4 系统设计理论 — IEC ESD、EFT 和 Surge RS RS-485 总线保护设计指南(修订版 B)。

    此致、
    Andrew