This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:从输入侧启用

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1604023/iso6741-q1-enable-from-input-side

器件型号: ISO6741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO6441

你好、团队

我们在输入侧是否有带使能信号的数字隔离器? 此库有助于在设计中节省一个缓冲器 IC、

 

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、  

    TI 目前未提供具有输入侧使能引脚的数字隔离器。 我们的电流隔离器主要在输出引脚上具有使能引脚。

    我们针对修改此功能的建议是在输入侧使用缓冲器。 另一个选择是使用我们的过压容限输入数字隔离器 ISO6441、并在不需要信号时关闭输入侧电源。 当输入电源关闭时、即使信号存在、信号也不会传递到输出侧。

    此致、
    Aaditya.