This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410DWEVM:ISO1410DW RS –485 多点总线故障:一个节点上的电源短路会中断所有节点的通信

Guru**** 2928270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1605188/iso1410dwevm-iso1410dw-rs-485-multi-drop-bus-failure-power-short-on-one-node-disrupts-communication-for-all-nodes

器件型号: ISO1410DWEVM

您好、

 在我们的电路设计中、ISO1410DW 器件与支持内部电路一起用于单个电路板。 在公共 RS RS-485 总线上并行连接多个相同的电路板。 RS RS-485 网络通过 USB 转 RS485 转换器连接到 PC。

在当前设置中、三个相同的电路板并联。 当所有电路板均正常运行时、RS RS-485 通信在网络上正常运行。

但是、如果任何一个电路板(例如电路板 2)出现电源短路等内部故障、其余电路板(电路板 1 和电路板 3)上的 RS RS-485 通信将停止响应。 尽管板 1 和板 3 的电源和内部电路保持正常和正常工作、但所有连接板的 RS 485 通信都失败。  如何解决该问题?

下面提供了容差的示例电路;-

 
 

此致、
Sriram S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、  

    感谢您联系我们。 如果电路板出现内部故障并导致总线短路、则错误将持续到损坏的电路板被移除为止。  

    此致、
    Andrew