This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:如何使用器件

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1604759/iso1212-how-to-use-the-device

器件型号: ISO1212

我将使用 ISO1212DBQ 构建安全电路。 在为电路板上电之前、我计划从外部提供初级侧电源(例如 SENSE1、SENSE2、IN1、IN2、FGND1 和 FGND2 通电)、然后为电路板本身供电(通过为 VCC1 提供 3.3V 电压)。 这种使用是否会对器件造成任何问题? 如果有任何问题、请告诉我。
我在 STO 电路中使用此器件、我想先运行 STO 电路、然后打开电路板电源。 260109_ISO1212.jpg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katayama-San、

    可以在 VCC1 之前为输入级供电。 ISO1212 的 1 侧和 2 侧完全相互隔离、无需担心这样做。  

    原理图看起来不错、应该可以正常运行。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您有任何其他问题、请再次发帖!

    -安德鲁