This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:ISO1228 FMEA

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1605936/iso1228-iso1228-fmea

器件型号: ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISO1211

您好团队:

Im 目前正在使用 ISO1228 数字输入 iC 从事设计的 FMEA。 您是否有此零件的 FMEA 数据? 您是否或许对数据表中示例电路中的 R_THR、R_PAR、R_ILIM 等组件提供了 FMEA 信息?

 

期待收到您的回复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、  

    ISO1228 没有 FMEA、因为系统级依赖项太多。 ISO1211 在 TIDA-01599 参考设计|(STO 应用)中具有概念 FMEA 文档 、该文档可能是有用的参考。

    下表可能是 ISO1228 无源器件在开路或短路时的有用指南。  

    电阻器

    受电方

    受电方

    供电方

    供电方

     

    打开

    短路

    打开

    短路

    RSURGE

    无操作(无器件损坏)

    正常运行(AVCC 上无浪涌保护)

    无操作(无器件损坏)

    正常运行(AVCC 上无浪涌保护)

    RILIM

    无操作(无器件损坏)

    RILIM = 0Ω 是有效操作 (IL = 2.5mA)

    无操作(无器件损坏)

    RILIM = 0Ω 是有效操作 (IL = 2.5mA)

    RTHR

    读取输入为低电平/0V

    器件在数据表中指定的 VIH 和 VIL 值 (RTHR = 0Ω) 条件下正常工作

    读取输入为低电平/0V

    器件在数据表中指定的 VIH 和 VIL 值 (RTHR = 0Ω) 条件下正常工作

    RPAR

    器件正常工作、没有电流限制。 不符合 IEC 标准。

    可能损坏设备、RTHR 或外部 LED

    器件正常工作、没有电流限制。 不符合 IEC 标准。

    可能损坏设备、RTHR 或外部 LED

    只能使用建议的电阻器将电流限值设置为 2.5mA 或 3.5mA。

    此致、
    Andrew