This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7743:短 VIO

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1606949/isow7743-short-vio

器件型号: ISOW7743

您好:

 

我的客户遇到了与 ISOW7743F 相关的应用短路、他们无法解释。

在我们的一个板上、隔离器比所有其他测试板上的隔离器热得多。 一切都正常、但 VIO 上的电流消耗远高于预期。 更换芯片解决了问题。
故障部件在引脚 1 和 6 (VIO 和 GNDIO) 之间的电阻约为 16.5 欧姆。
尚不清楚缺陷是否由我们的一项测试引起。


我们没有找到任何合理的解释来解释缺陷的原因。
您是否曾经有机会看到过这种缺陷、并知道什么原因会导致该缺陷?
逻辑输入信号和 VIO 由同一个 3.3V 线性稳压器供电。 线性稳压器由 VDD(引脚 9)上连接的 5V 电源轨供电。

此外、从原理图和布局角度来看、他们是否应该考虑可能导致此问题的任何因素?

 

谢谢

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    根据上面的输入、没有明显的原因导致 VIO 出现此故障。 而且、这不是一个明显或频繁的失败、我们可以直接得出任何结论。

    我们需要对此进行详细调查。 您能否回答以下问题:

    1. 有多少器件发生故障? -到现在为止是一个吗? 有多少人已经过测试?
      1. 来了解故障率。
    2. 我们还需要检查原理图连接以进行完整性检查、请为 ISOW7743 提供连接。

    此外、请在其系统设计中与客户核实、如果信号链中存在任何信号/元件、可能导致 ISOW7743 INx、VIO、EN 等违反绝对最大额定值

    此致
    Varun