This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:咨询新的 TMUX 组件

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1606451/tmux7234-inquiry-regarding-new-tmux-component

器件型号: TMUX7234
主题: TMUX4821 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

关于我在这里的上一次询问:

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1575915/tmux7234-tmux7234-power-ic-recommend

提到 2025 年末将推出的一款新器件、该器件只使用 5V 电源即可处理+/–15V 信号(无需外部+/–15V 电源轨)。

您能否分享这个新器件的详细信息或器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keng

    是的、器件名称是 TMUX4821。  
    更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    NIR