This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:IC 工厂隔离测试覆盖范围

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1601544/iso7741-ic-factory-isolation-test-coverage

器件型号: ISO7741

您好、TI 人

 

我的医疗客户使用 ISO7741 进行数据隔离、我们是否可以默认为每个 ISO7741 以符合标准数据表? 在芯片工厂的现场测试中、是否每个芯片都要进行 ISO7741 隔离电平高电压测试? 我的客户正在决定是否在医疗产品制造中包含高压隔离级测试。

您能给出一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    不确定我是否完全遵循您所解释的内容。 客户是否在寻找特定的隔离器标准或测试程序? 测试客户所指的是特定于应用吗?

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaditya

    客户想知道我们是否可以保证每个 ISO 器件都符合数据表的隔离级别标识、 我们是否在 IC 生产期间测试了每个 IC 的隔离级别? 或抽查。
    目前没有问题、客户只想减少产品组装过程中的一些测试程序。 如果 ISO 器件保证隔离级别、则客户无需在产品组装过程中重新加入此测试。 但是、如果是抽查测试、客户必须加入隔离级别测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您的澄清。 是的、ISO7741 和其他 TI 数字隔离器要进行最大耐受隔离电压(VISO 规格)测试以及其他隔离规格。 数据表中的“隔离规格“表显示了在生产期间针对每个器件进行 100%测试的规格。 请查看以下示例:  

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaditya

    CIO 参数如何? 您能帮助我们检查 CIO 在生产过程中是否也经过了 100%的测试吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    不可以、CIO 参数在器件的开发过程中进行表征、并未在生产过程中进行测试。 CIO 规格主要与器件的设计和所涉及的寄生效应相关、因此、每个器件都是相同的、因为每个器件都使用相同的设计。

    此致、
    Aaditya.