This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:快速数据表确认

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1608622/iso7760-quick-datasheet-confirmation

器件型号: ISO7760

您好的团队、

 

您能否确认 ISO7760DBQ 可以具有 5.0V 的 Vcc1(输入侧)和 3.3V 的 Vcc2? 这似乎是事实。

www.ti.com/.../iso7760.pdf

 

此致、

兰迪