This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:HV ESS 用例中的 UCC12050

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC33421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1608431/ucc12050-ucc12050-in-hv-ess-usecase

器件型号: UCC12050
主题中讨论的其他元件: UCC33421

TI 团队大家好、

请您提供有关 UCC12050 是否适用于最大工作电压接近 1500 VDC 的储能系统 (ESS) 的指导、我们将不胜感激。

更具体地说、该器件将用于为 AMC0381D16 的高侧 VDD1 供电、该器件用于高压测量。 因此、在整个使用寿命期间、隔离栅将承受整个系统工作电压。

鉴于 UCC12050 的最大工作隔离电压、长期可靠性以及相关的绝缘标准(例如,增强型/基本绝缘假设)、您能否给出建议是否适用于此用例?

提前感谢您的支持。

此致、
Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    我们通常建议 在新设计中使用 UCC33421 、而不是 UCC12050、因为它是下一代器件。  UCC33421 专 为增强型隔离而设计、我们目前正在 努力获得相关隔离认证。

    这来自 UCC33421 数据表:

    此致、

    Carter