This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:ISOW7741FDFM 与 ISOW7741FQDFMRQ1 之间的差异

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1609274/isow7741-difference-between-isow7741fdfm-vs-isow7741fqdfmrq1

器件型号: ISOW7741

您好:

 

您能否查看 ISOW7741FDFMR 与 ISOW7741FQDFMRQ1 之间的详细差异?

除了汽车之外、还有其他区别吗?

我们需要评估是否可以使用 ISOW7741FQDFMRQ1 直接替换 ISOW7741FDFMR? 或任何设计更改?

 

谢谢!

Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cecelia

    感谢您的联系。

    是的、您可以直接使用 ISOW7741FQDFMRQ1 代替 ISOW7741FDFMR、而无需任何设计更改。

    除了汽车认证没有其他区别。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    两个器件是否共用同一个裸片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    抱歉、我们不能公开分享该信息。

    但两者的规格与数据表中的规格完全相同、这正是我们的保证

    此致
    Varun