This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW6442:ISOW6442 是否可以为次级侧的 RS –232 收发器 TRS213E 供电?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW6442, TRS213E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1609581/isow6442-can-isow6442-power-rs-232-transceiver-trs213e-on-secondary-side

器件型号: ISOW6442
主题中讨论的其他器件: TRS213E

E2E、  

在我的系统中、还有一个 RS 232 收发器在次级侧 (TRS213E)。  您能帮助仔细检查 ISOW6442 的功率预算是否足够吗?

 

谢谢您、

Adam  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    ISOW6442 可以在 ILoad =3.3V 和 VIOOUT=3.3V 下提供高达 60mA 的 VDD。 所有其他工作模式可提供更多的功率。

    因为  TRS213E 的 Icc 围绕 20mA。 ISOW6442 完全能够为 TRS213E 供电。

    此致
    Varun