This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33421-Q1:IEC 60601-1 认证

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33421-Q1, UCC33421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1610491/ucc33421-q1-iec-60601-1-certification

器件型号: UCC33421-Q1
主题中讨论的其他元件: UCC33421

尊敬的先生或夫人:

是否计划对 UCC33421-Q1 进行符合 IEC60601-1 的认证? 如果是、时间范围是多少?

谢谢、此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    该器件尚未计划用于 IEC60601-1。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    您是否有任何具有集成变压器、适用于 5V IN 和 5V OUT 且功率大于 500mW、增强型隔离且获得 IEC60601-1 认证的电源隔离器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我们有 UCC33421 采用 增强型隔离、但无法找到符合 IEC60601-1 认证的器件。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是为什么我  首先问 UCC33421 / UCC33421-Q1 是否获得批准的原因:)

    谢谢