This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:ISO7721FQDRQ1 — 器件标识位置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1610376/iso7721-q1-iso7721fqdrq1---device-marking-position

器件型号: ISO7721-Q1

尊敬的团队:

请参阅以下客户提出的有关 ISO7721FQDRQ1 标识位置的问题:

“我们在下一个组件的丝网印刷方面遇到了很多问题、因为即使在同一批次内、也是非常多变的

它查找德克萨斯州规格、但在任何时候都不会指示屏幕位置。
您能否向我提供有关此组件丝网印刷位置的技术信息?
谢谢你

“  

请您提供反馈。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    客户是否有显示标记差异的图像? 您还可以要求客户提供设备的 LTC 吗?

    此致、
    Aaditya.