This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7242C:当 VCC1 未通电时、与 VCC2 相关的输出的默认值(如果它已通电)是多少。

Guru**** 2926720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1611057/iso7242c-when-vcc1-is-not-powered-what-is-the-default-value-for-the-outputs-associated-to-vcc2-if-it-is-powered

器件型号: ISO7242C

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

当 VCC1 未通电时、与 VCC2 相关的输出的默认值(如果它已通电)是多少。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请在数据表的“器件功能模式“部分找到答案。 当 VCC1 为 PU 且 VCC2 为 PO 时、输出通道具有默认输出、这是高电平状态。

    此致、
    Aaditya.