This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:Visoout 最大电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1611027/isow1432-visoout-maximum-current

器件型号: ISOW1432
主题: ISOW7841 中讨论的其他器件

您好团队

关于:VISOOUT 电流最大值:

如果施加 VIO = 3.3V 和 VDD = 3.3V、VISOOUT 输出电压为 5V、是否可以? 如果是、最大 VISOOUT 电流是多少?

此致、
Rami Reddy

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的联系。

    施加 VDD = 3.3V、VISOOUT 输出电压为 5V、这是否可行?

    遗憾的是、不能保证跨器件运行。 因此、ISOW774x 不能用于该配置。

    只有 ISOW7841(具体而言)能够实现上述配置、最大 Iload = 40mA 超出 VISO。 有关这些详细信息、请查看数据表“电气规格“下的数据表。

    此致
    Varun