This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410BDWR cUL 认证

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1611228/iso1410-iso1410bdwr-cul-certification

器件型号: ISO1410

尊敬的团队:

ISO1410BDWR 是否具有 cUL 认证?

最棒的酒店

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seijiro:

    是的。

    谢谢、
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwat:

     

    感谢您的信息。

    我收到了 客户的另一个问题。

    为什么标签没有 cUL 标记?

    此致、

      松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seijiro:

    我们的标签上有 UL 和 CSA 标记、标签上没有更多的空间来添加更多标记。

    谢谢、
    Saleem