This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:ISOW784x、ISOW774x、ISO6742 漏电流

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1611892/isow7840-isow784x-isow774x-iso6742-leakage-current

器件型号: ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISO6742

大家好、
 
我们有一个关于初级侧至次级侧的漏电流的问题。

这适用于应用了 CF 型部件的医疗设备。 这涉及 ECG。 此处的漏电流具有非常严格的限制、因此我需要有关以下元件的更详细信息、以确定它们是否适用于 CF 型:

  • ISOW784x (用作隔离器+直流/直流)
  • ISOW774x (用作隔离器+直流/直流)
  • ISO6742 (用作不带直流/直流的隔离器)

此致、

Cristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian、

    请参阅绝缘规格表中的绝缘电阻 RIO 规格 — 这始终用最小保证电阻引用。

    我将说明一个器件用于示例计算、您可以对其余器件执行此操作。 我将以 ISOW784x 为例:

    在^°C ^下、VIO = 500V 时的最小 RIO=10m Ω 12 Ω、这使得最大隔离漏电流数字 IIO (min)= VIO (max)= 500V/10m Ω 12 = 0.5nA

    此 0.5na (max) 在各种器件之间得到保证、可向客户报价。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    该值是否也适用于作为隔离栅漏电的唯一参数的集成功率器件? 这应用作医疗设备中的屏障、其漏电流足以满足 CF 型应用部件(如 ECG)的要求。  

    此致、
    Flo

    PS: Christian jsut 在收到我的电子邮件后打开这个主题:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Flo、

    该值是否也适用于集成功率器件、因为它是隔离栅漏电的唯一参数?

    是的、具有集成式电源转换器不会影响器件的绝缘规格。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    但我建议、由于附加的集成电源路径、增加了一个并联的漏电路径并使漏电流增大? 由于此器件的额定值为 60601(用于隔离)、最好知道它们是否适用于 BF 型或 CF 型(具有其漏电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Flo、

    由于附加的集成电源路径、添加了一个并联泄漏路径并增大了泄漏电流?

    我在这里再次重复、但并联一个额外的电源转换器不会降低器件的绝缘性能、因此漏电流不会改变。


    根据  IEC 60601-1 标准- CF  型:正常条件下的 10µA、单一故障条件下的 50µA 中的泄漏电流要求。

    由于这是通过 IEC 60601-1 认证的、并且泄漏电流小于 10uA - CF 型应该可以使用。

    此致
    Varun