This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:从器件上的标识读取批次代码或生产日期代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1612300/iso1050-reading-lot-code-or-date-code-from-the-markings-on-the-part

器件型号: ISO1050

也是 fail.msg 的 U30 器件标识 

请参阅所附电子邮件中的图片、我需要填写以下信息以及部件上的 CH8T 告诉我的内容、以及如何阅读其他批次或日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、  

    “CH8T"是“是内部批次追踪代码 (LTC)。 生产日期代码为“58",“,因此、因此该单元在 202 年完成 5. 、  8. th Month (August ).

    您在设备中看到的故障是什么? 这是否与另一个线程相关?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到了一些电容启用故障、其中的值为 4.93 伏、最小值为 0、最大值为 0.5。  我们已知的良好的板,我们使用验证 6he 测试通过它是“AC80"标记“标记和所有带有“CH8T"和“和“A6DS"如果“如果失败,我们相信它是在测试仪,但没有逻辑,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供已知良好和不良好器件的完整批次跟踪代码、包括生产日期代码。 对于您的部分、这将是“55CH8TK"。“。  

    您的系统中有什么“电容启用“故障? 您是否有示波器快照和原理图来详细说明故障?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拥有的唯一信息来自 PO 随附的 C of C。  通过的零部件似乎是 47AC80K、47AC90K、47AC8LK。  到目前为止、未通过的批次代码为 55A6DSK、55A6FJK、55A6GNK。  希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    这将有助于识别器件批次之间的差异。 但是、我仍然需要知道具体故障是什么。 除非我知道什么是错的、否则我无法提供进一步的澄清。  

    ISO1050 是否已损坏? 通信是否正常工作、然后停止? 如果是通信问题、系统的最低比特率是多少? 您能否提供具体故障的示波器捕获?  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了清除和纠正前一条消息上的错误、这是:CAN 启用“故障、而不是“CAP 启用故障“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Re_5F00_-U30-part-change-on-hold-Nick.msge2e.ti.com/.../RE_5F00_-U30-part-change-on-hold-Brian.msg

    通过测试的器件标识为 AC80、故障器件为 CH8T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew 有任何方法可以设置电话来更详细地讨论这一点、我们的客户将要排队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的跟进。 讨论已移至电子邮件、因此我将继续并关闭此主题。

    此致、
    Aaditya.