This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:是否可以在嘈杂的环境中使用 ISOM8110 来驱动 4800 波特 RS - 485 2 米电缆?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1615551/isom8110-can-i-use-isom8110-to-drive-4800-baud-rs-485-2meter-cable-in-a-noisy-environment

器件型号: ISOM8110
主题中讨论的其他器件: ISO8110ISOM8710

E2E、  

 

客户在主板和电机板之间使用 2 米距离的光耦合器。 由于 PMSM 电机有噪声、它们会出现 EMI 问题。 他们计划使用 1 根隔离式 RS485 电缆将波特率提高到 4800、但由于此解决方案更昂贵、我们想知道他们是否可以在机器运行时的此嘈杂环境中使用 ISOM8110、这是否足够抗扰度? 此外、我们能否提供一个仿真来说明这是否可行?

 

谢谢您、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于 ISO8110 (100kbps) 使用了更快的隔离技术、因此能够支持此数据速率。 光耦合器很难跟上这一速度。 ISOM8710 将使设计能够实现更高的数据速率 (25Mbps)。

    您是否还有任何方框图或原理图信息?  是否对“噪音“的水平和类型进行量化? EMC 属于广泛的类别、缩小抗扰度类型将有助于为您确定理想的隔离解决方案。  

    此致、
    Andrew