This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6507DGQRQ1 电流计算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, SN6507-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1614556/sn6507-q1-sn6507dgqrq1-current-calculation

器件型号: SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

器件型号:SN6507-Q1 目前、我们的 项目使用 TI 的 SN6507;

我们在驱动变压器时需要评估流经 SN6507 SW1 和 SW2 开关的驱动电流。数据表中指定的电流目前不包括驱动电流。 请帮助评估如何进行评估?  

请提供 SN6507 芯片的内部电流测试结果、电流波形图和计算。

如何计算输入电流、SW1 和 SW2 的电流以及不同负载的电流? (请提供 0mA 和 150mA 负载下的输入电流示例。) 我们的设计为 12V 输入、15V 输出、f = 1MHz。