This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086T:ISO3086TDWR 与 LTM2881IV-5#PBF

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW1412, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1615501/iso3086t-iso3086tdwr-vs-ltm2881iv-5-pbf

部件号: ISO3086T
Thread 中讨论的其他器件: ISOW1432ISOW1412

您好:

ISO3086TDWR 是否可用作 Analog Devices LTM2881IV-5#PBF 中的直接替换器?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dragoslav:

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    LTM2881IV-5#PBF 是一款隔离式 RS 485 器件、具有包括变压器在内的集成电源、而 ISO3086T 需要一个外部变压器。 TI 的等效器件是 ISOW1412 或 ISOW1432。 请注意、LTM2881 和 ISOW14xx 的封装不同、因此 需要重新设计才能使用 ISOW1412。

    如果您从其他半导体供应商处获得更多器件型号、可在 TI.com 上搜索这些器件型号、并且网站将为您提供 TI 等效器件型号。 或者、您可以使用下方链接中的交叉参考搜索工具。 谢谢。

    https://www.ti.com/cross-reference-search


    此致、
    Koteshwar Rao