This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW6441:ISOW6441 可用于新设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW6441, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1616506/isow6441-is-isow6441-ready-for-new-designs

器件型号: ISOW6441
主题中讨论的其他器件: ISOW7841ISOW7741

考虑到对于具有集成电源的隔离式 SPI 的 ISOW7741、我遵循了几个链路并在 ISOW6441 上着陆、这对于新设计很有前景。 我看到 ISOW6441 仍处于“预发布“状态、因此有几个问题:a) 与 ISOW7741 和 ISOW7841 相比、ISOW6441 在未来设计中是否受青睐?  b) ISOW7841 是否是面向未来的 ISOW6441 最接近且最等效的器件?  c) 假设前两个版本为“是“、那么发布 ISOW6441 的计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    某些此类信息不能公开共享。 我们会私下与您联系。

    此致
    Varun