This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:CANH、CANL 数字隔离器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1614072/iso6721-canh-canl-digital-isolator

器件型号: ISO6721
主题中讨论的其他器件: ISO1042TIDA-01487

尊敬的团队:

是否有 CANH/CANL 数字隔离器(差分信号输入)? 我还附上了一个 BD(红色框中)供您参考。

image.png

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的澄清。  

    请允许我有更多时间进行审查和答复。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    上面的方框图看起来正确、并且使用集成式 ISO1042 和分立式 TCAN1042 +数字隔离器支持隔离功能。  

    我们是否有 CANH/CANL 数字隔离器(差分信号输入)?

    如果我正确理解了问题、您是否要求使用 CAN 总线上的隔离器作为隔离式 CAN 缓冲器? 这是否需要具有差分 CAN 输入和输出的隔离式 CAN 缓冲器?  

    隔离式 CAN 缓冲器没有单芯片解决方案。  TIDA-01487 参考设计 创建了 CAN 中继器、这可能是与您的应用类似的解决方案。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    没错。

    如果我正确理解了这个问题、您是否要求使用位于 CAN 总线上的隔离器作为隔离式 CAN 缓冲器? 这是否需要具有差分 CAN 输入和输出的隔离式 CAN 缓冲器?  [/报价]

    明白了、谢谢。

    我们没有适用于隔离式 CAN 缓冲器的单芯片解决方案。

    我检查了 01487、如果仍然隔离了 TXD/RXD、则不是 CANH/CANL、因此它与客户要求不同。

    BRS、

    Francis

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、  

    我知道  TIDA-01487 这不是客户所需的隔离解决方案、因为我们没有单一 IC 解决方案来在两条 CAN 总线之间进行隔离。 但是、TIDA-01487 符合客户通过使用多芯片解决方案将 CAN1 与 CAN2 隔离的要求。 由于 TI 只有 CAN 收发器、因此需要通过使用 TXD/RXD 信号的分立式仲裁逻辑来实现隔离。

    客户应用将仅与 Bus1 和 2 条 CANH/L 线路连接并充当隔离式 CAN 缓冲器。 终端应用不会连接到 TXD 或 RXD、也不会连接到 TIDA-01487 内部的任何中间连接。

    此致、
    Andrew