This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432DFMEVM:引脚配置

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1617814/isow1432dfmevm-pin-configuration

器件型号: ISOW1432DFMEVM
主题中讨论的其他器件: ISOW1432、 ISOW1044

尊敬的团队:

我正在尝试了解 ISOW1432 IC 和 ISOW1044 中引脚 14 (IN) 和 7 (OUT) 逻辑引脚的使用情况(引脚编号可能会相应地发生变化)。 如何使用该引脚、但我认为该引脚分别与 RS485 和 RS422 中半双工或全双工模式下的任何数据传输无关。  
我想了解这些引脚的应用、而不是真正的用途。

谢谢您、

M.Naveen Goud.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您的联系。

    ISOW1432 和 ISOW1044 上的输入/输出引脚是正常的高速数字 IO、能够进行 2Mbps / 10Mbps 数字数据传输 — 这可视为单通道数字隔离器。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清。

    如果我们将其视为数字隔离引脚、那么这如何在 收发器的特定应用(我们使用 A、B、Z 和 Y 引脚接收和发送差分数据)中有用。 使用这个引脚还能做什么?

    我正在尝试弄清楚此引脚在数据传输中的优势、即、我们还可以使用这些引脚做些什么、并了解在收发器设计中创建此引脚的目的。

    此致、

    M. Naveen Goud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    RS485 或 CAN 传输期间的任何特定任务都不强制需要该输入/输出引脚。

    此引脚为系统设计提供了可选的灵活性、有助于减少对分立式数字隔离器/光耦合器通道的需求。

    如果未使用该引脚、则这些引脚可以保持 NC。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清。