This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390SCDEVM-010:400kHz 开关频率下 UCC5390SCD 栅极驱动器温升至 80°C

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1616153/ucc5390scdevm-010-ucc5390scd-gate-driver-temperature-rise-to-80-c-at-400-khz-switching

部件号: UCC5390SCDEVM-010
主题中讨论的其他器件: UCC5350UCC5390

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在设计中使用单个 UCC5390SCD 隔离式栅极驱动器 IC 来驱动四个并联的 MOSFET。 我们应用的开关频率是 400kHz。

每个 MOSFET 栅极均通过单独的 7.5 Ω 栅极电阻器连接。 但是、我们观察到、栅极驱动器 IC 温度在运行期间上升至约 80°C。

我们希望您能够理解、在这些运行条件下、是否预计会出现这种温升。

供您参考:

  • 开关频率:400kHz

  • MOSFET 数量:4 个(并联)

  • 每个 MOSFET 的栅极电阻:7.5 欧姆

  • 观察到的 IC 温度:~80°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    栅极驱动器输出的总负载电容是多少? 栅极电阻器的 值似乎是合理的。 但是、在 400kHz 下并联驱动 4 个 MOSFET(总负载电容比仅驱动 1 个 MOSFET 更高)很可能会导致 IC 温度升高。

    此致、

    Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will Appelt、  

    栅极驱动器的总负载电容为 56nF。

    请提供任何其他 TI 器件型号、以轻松驱动 4 个并联 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    总负载电容为 56nF、频率为 400kHz 时、器件处于高温运行状态是合理的。

    如果您想用一个栅极驱动器并联驱动所有 4 个栅极、我仍然推荐该器件、但为了降低输出电流以降低温度、我会考虑增大栅极电阻。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will Appelt、

    如果我增加栅极电阻器、则 MOSFET 损耗会增加。

    请建议使用其他 Texas Instruments 栅极驱动器 IC、为我的 MOSFET 提供足够的栅极电流而不会发热。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    UCC5390 可在+17A/–17A 下提供最高的输出驱动电流。 如果这超出了系统所需的范围、我的下一个建议是 UCC5350(采用 D 封装)。

    由于您的应用需要一个栅极驱动器来驱动 4 个并联的 MOSFET、因此由于高负载电容、栅极驱动器会运行得有点热(尤其是在与更高的开关频率(如 400kHz) )配合使用时)。 为了确保器件在高负载条件下的可靠性、需要考虑的一个重要规格是器件的最大功率耗散、因此我们采用 D 封装的器件提供比 DWV 封装更高的额定值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Will