This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6421:ISO6421 电平转换器

Guru**** 2917260 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1617483/iso6421-iso6421-level-shifter

器件型号: ISO6421

尊敬的 TI 团队:

我在隔离式 CAN 应用中使用 ISO6421 并利用其电平转换功能(3.3V 至 5V 转换)。

应用环境:

我将有两种 CAN 总线型号:

  1. 隔离式 CAN(使用带隔离功能的 ISO6421)
  2. 非隔离式 CAN(相同的 PCB 布局,不同的型号)

问题:

我是否可以使用不带隔离功能的 ISO6421 — 对于非隔离型号,完全用作电平转换器 (3.3V 至 5V)?

这样、我们就能够对两个变体使用相同的 PCB 设计和元件放置方式、只需更改填充/配置。

这是否是支持的用例、或者我是否应该为非隔离式型号使用专用的电平转换器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    感谢您联系并提供您的应用程序的详细说明。

    可以回答您的问题。在非隔离应用中、您可以将 ISO6421 用作电平转换器、而不会出现任何问题。 ISO6421 的性能与隔离式应用完全相同。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复和帮助。

    此致、

    Batuhan