This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:有关 ISO1450/ISO1450B 接收器输出引脚电流额定值的说明

Guru**** 2928030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619184/iso1450-clarification-on-iso1450-iso1450b-receiver-output-pin-current-rating

器件型号: ISO1450

尊敬的 TI 支持团队:

我想阐明 ISO1450 器件的接收器输出 (R) 引脚的输出电流规格。

在数据表中、我找到了 R 引脚的以下参数:

R 引脚上的 AMR 输出电流:±15mA
R 引脚上的建议输出电流:±4mA

您 VOH‑确认这些值是否用作规定的 SDC/NTC 测试条件下的直流、连续(无限时间)等级、或者它们代表瞬态/短期 VOL 最大能力?

背景信息、我需要评估 R 引脚是否可以直接驱动 50 Ω 传输线、‑使用 50 Ω 电阻器(ATE 接收器侧)端接的远端‑Ω、电压摆幅为 5V (0V 至 5V)。

谢谢你
此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何时间内都不得超过这些限值。

    如果要使用 50Ω 的源阻抗驱动线路 、并且接收器端接电阻器上的压降为 5V、则驱动器需要在 10V 下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、  

    在这里拓展克莱门斯的观点:

    15mA 是 R 引脚的“绝对最大额定值“。 如果超过此值、则器件可能会损坏。 在建议运行条件 (4mA) 之外、不能保证数据表的性能规格。 器件可能不会在超出建议条件时造成损坏、但是、器件可能不再符合数据表规格、并且可能会影响长期可靠性。   

    此致、
    Andrew