This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:是否可以将这种隔离器用于 100kHz 的 PWM 信号

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619423/iso7021-can-i-use-this-isolator-for-pwm-signal-of-100khz

器件型号: ISO7021

您好、

我想确认 ISO7021 隔离器是否可用于从 3.3V 逻辑侧到另一个 3.3V 逻辑侧的隔离。 PWM 信号频率为 100kHz、由 TMS320F28379DPTPS 生成。

如果此器件适用、您能告诉我它将从 MCU 引脚汲取多少输入电流吗?

如果不适合此应用、请建议使用替代隔离器器件型号。

谢谢你。

此致、
Sravan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    感谢您的联系。

    [报价 userid=“686370" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1619423/iso7021-can-i-use-this-isolator-for-pwm-signal-of-100khz ]我想确认 ISO7021 隔离器是否可用于从 3.3V 逻辑侧到另一个 3.3V 逻辑侧的隔离。

    是的、此设置很好。 该器件可以支持高达 4Mbps 的速率、因此 100kHz 也很好。

    请参阅下表中隔离器每侧的电流消耗:

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    28379d PWM 引脚的输出电流容量是多少。数字隔离器是否适用于 PWM 隔离?或者您是否有任何其他更好的 100khzpwm 信号隔离产品  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravan:

    数字隔离器也适用于 PWM 隔离。

    此致
    Varun